Warum auf ein Dezibel des Lebens verzichten?
Bei dieser Form der Hörminderung wird der Schall nur eingeschränkt vom Außen- ins Mittelohr weitergeleitet. Diese Form des Hörverlusts kann in der Regel medizinisch oder operativ behandelt werden. In manchen Fällen kann auch ein Hörsystem Abhilfe schaffen und für die benötigte Schallverstärkung sorgen.
Erfahren Sie mehr.
Bei dieser Form des Hörverlusts sind das Innenohr und die Nervenbahnen in Mitleidenschaft gezogen. Der Schall wird zwar vom Außen- und Mittelohr nach innen weitergeleitet, hier jedoch ist die Übertragung lückenhaft. Der sensorineurale Hörverlust tritt in der Regel auf, wenn die Haarsinneszellen oder die feinen Nerven beschädigt sind, die in der Cochlea enden. Der Schall wird dann nicht mehr mit ausreichender Intensität und Qualität wahrgenommen. In der Regel kann diese Form der Hörminderung durch ein Hörsystem ausgeglichen werden, das den Schall verstärkt und auch leise Geräusche wieder wahrnehmbar macht.
Erfahren Sie mehr.
Treten beide Hörminderungen gleichzeitig auf, spricht man von einem kombinierten Hörverlust. Diese Form kann sowohl durch medizinische Eingriffe als auch durch den Einsatz von Hörsystemen behandelt werden.
Erfahren Sie mehr.