BestSound Technology
Une nouvelle dimension dans la technologie des aides auditives
La privation auditive, engendrée par l’accentuation de la perte auditive, rend difficile l’acceptation immédiate d‘une correction réellement adaptée. C’est une des raisons qui explique que certains patients se plaignent au premier appareillage d’avoir un son trop fort, trop aigu. C’est également pourquoi certains appareils « finissent dans un tiroir ». Afin de s’habituer à l’amplification requise, les utilisateurs ont besoin d’un appareil confortable, pas seulement physiquement, mais aussi acoustiquement. Ce confort d’écoute passe par un Larsen maîtrisé n’entraînant pas de gêne à l’utilisation courante de l’appareil. Cela passe également par une atténuation des bruits gênants afin de privilégier l’amplification des sons informatifs. Enfin, une bonne restitution de la localisation des sons et un bon équilibre binaural complètent le confort d’écoute attendu par le patient (Kochkin 2005).